This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:关于 Vin UVLO 和 Vbootiv 问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839969/tps65279-about-the-vin-uvlo-and-vbootuv-question

器件型号:TPS65279

您好、下面有两个问题:

100%占空比意味着如果我们忽略超小的压降、该器件支持 Vout=Vin=5V?

关于 UVLO、有一个 Vin UVLO 和另一个 Vbootov。 首先触发 Whichf 1?

具有 5V 和3.3V 输出的设计。 当 Vin 从12V 降低时、何时会触发 UVLO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anders

    1."100%占空比"表示高侧 MOSFET 尝试始终开启、在这种情况下 、Vout = Vin -高侧压降电压、当负载较小时、您可以忽略压降电压、当负载较大时、压降电压将增大、 如果 Vout 低于其目标电压、IC 将触发 OCP。   因此、在100%占空比条件下、IC 无法 输出大 负载。

    实际上、它刚好 接近 100%占空比、由于   BOOT 和 LX 引脚之间的电路会消耗电流、因此它无法达到真正的100%占空比、经过 一段时间 后、(BOOT-LX)电压 将降至 BOOT-LX UVLO 阈值以下、  然后打开低侧 MOSFET 为引导电容器充电、从而使高侧 MOSFET 无法始终保持开启状态。

    2. BOOTUV 是指引导电容, Vin UVLO 是指输入电压。

    在本例中、Vin UVLO 将首先触发。