This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:输出电容器位置的影响

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839845/tps61071-impact-of-output-capacitor-location

器件型号:TPS61071

你(们)好

我指的是 SLVA773。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva773/slva773.pdf

在第1章中、描述了输出电容器的位置对于升压转换器而言是最重要的
它将导致电压尖峰和振铃、从而损坏 IC。

我客户的布局将输出引脚与输出电容器之间的环路放置起来似乎要长得多。

实际上、客户电路板在上电/断电后可能已损坏。(SW 与器件内部 GND 短路)
但是、并非所有客户的电路板都发生器件短路。 (发生在5 / 100 = 5%)
SW 节点的波形对我来说似乎很好。  

(VIN = 3.3V、Vout = 5V)

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6378.e2e.xlsx


要指定根本原因、我要确认布局问题会导致器件损坏。

1.如果升压转换器的输出环路过长、升压转换器的开关节点是否可能会造成致命损坏?

2.如果输出环路会导致器件 SW 注释出现致命尖峰、是否可以重现该尖峰?
(例如、切断输出迹线并通过添加导线延长迹线)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Na

    1.是的、布局问题很可能会损坏 IC。 该波形不清楚、无法观察 SW 引脚中的电压尖峰。

    2.是的,可以通过您提到的方法重现它。  

    故障率和损坏后的行为表明、不良布局很可能发生故障。