This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于外部 SYNC 信号

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836360/lmzm33603-about-external-sync-signal

器件型号:LMZM33603

您好!

您能告诉我外部同步信号吗?
数据表中描述了以下内容。

外部 SYNC 信号的占空比是否有任何限制?
如果是100 nsec 脉冲或更高脉冲、是否可以理解没有占空比限制?

通过交流耦合添加同步信号。
因此、偏移值会因占空比而异。
客户担心上述问题。




您能给我建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    失调电压值随占空比而变化并不重要、因为内部电路仅监控正峰值到负峰值、Csync 和 Rent/Renb 的时间常数在此应用中更为重要。 租金// Renb 应在100K 范围内。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    请告知我们此问题是否已解决、或者您是否需要更多帮助。

    此致

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi-San、Ankit-San、

    感谢您的友好支持。

    此致、
    Yusuke