This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141外部电阻器电流感应设计

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839977/lm5141-q1-lm5141-external-resistor-current-sensing-design

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

这个线程真的很有帮助。 那么、在 EVM 上添加 R9的目的是什么? 除了调整 RC 频率之外、在实际电路板上发生寄生效应问题时如何调整 R8、R9、C19的任何指导文档?

非常感谢。

此致、

赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京元,

    R8和 C19有助于处理 Rsense 的 L/R 寄生。  其中 L 是 Rsense 的 ESL、R 是实际 Rsense 值。   

    设置 R8 = L/Rsense /C10

    R9只是用于过滤 Vout 噪声的占位符。  保持在0hms。  如果需要、10至100欧姆电阻可能会对设计/布局有所帮助?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这完全解决了我的问题。 非常感谢!

    此致、

    赵志