This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180-Q1的最小开关电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839782/lm5180-q1-minimum-switch-current-of-lm5180-q1

器件型号:LM5180-Q1

你(们)好

我对 LM5180-Q1有疑问。
该器件的 ISW-PEAK 为1.5A (典型值)、但 ISW-MIN 有限制吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokoa、您好!

    最小峰值电流设置为1.23A、在考虑转换器的最大功率输出能力时需要考虑这一点。  这是 Vin min 处的最坏情况

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您提供信息。
    使用此器件是否存在所需的最小负载电流限制?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yakota-San、

    是的、此器件具有最低负载要求、设置为满负载的0.5%。  如果超出最小负载水平(Iload <满 负载的0.5%)、 您将在输出电压上经历峰值充电。  如果 Vout 增大、可能需要使用齐纳钳位来确保提供足够的负载?

    希望这对您有所帮助?