This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:对 PMP4369设计有疑问

Guru**** 2522960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839947/tps54340-doubt-about-pmp4369-design

器件型号:TPS54340

大家好、团队、

我有兴趣使用 PMP4369设计将+12V 反向到-12V。 我只是想知道这部分电路的作用是什么

 请详细解释一下。  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    它是一个输出电压保护电路。 IE 如果输出电压低于13V,Q27打开,设备被禁用。  

    ----阿姆布雷什