This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:调光范围

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839295/lm3445-dimming-range

器件型号:LM3445

你(们)好

如果使用 TRIAC 调光器、该器件可控制多大的调光范围?

正如数据表中提到的,最大占空比为96.5%。 这意味着可控调光范围是0%~96.5%?

(此操作可能在数据表第13页(7.3.9 DIM 解码器)中进行了说明、我不太了解这些细节。)  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    调光范围可以达到100%您所查看的规格是针对内部斜坡而不是调光范围。  低端调光范围将取决于您使用的三端双向可控硅开关元件和保持电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    感谢你的答复。  

    >调光范围可以达到100%您所查看的规格是针对内部斜坡而不是调光范围。  

    在数据表中、它如下所述。

    使用 TRIAC 调光器是否可以达到100%? (100%表示全亮度。)  

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    请参阅第7.3.9节 DIM 解码器。  该部件将对大多数调光器进行0-100%调光。

    谢谢 Tuan