This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:集成引导开关

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604, TPS51601A, TPS51604-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839581/tps51601a-integrated-boot-switch

器件型号:TPS51601A
主题中讨论的其他器件:TPS51604TPS51604-Q1

大家好、

看到这 篇锁定的 E2E 帖子 、并希望跟进、因为我的应用中有同样的问题:

"我注意 到 TPS51601A 具有一个用于自举操作的集成 n-FET (升压开关)。 该 n FET 是如何供电的、因为其源极为5V? 栅极信号(DRVL)是否有电平转换器?"

我还想知道是否有最低 VIN 要求?

感谢您的提前帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    内部升压开关应由电平位移电路供电。  

    DRVL 是 IOW 侧栅极驱动、它没有电平位移电路。  

    TPS51604的最小 VDD 为4.5V。  

    TPS51604侧不要求最低 Vin (MOSFET 的功率 Vin)。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱  

    我只想快速跟进、我注意到您提到的是 TPS51604而不是 TPS51601A、因此需要验证 TPS51601A 也具有相同的特性、并且没有最小 Vin。  它们看起来非常相似、但希望完全确定。  

    感谢您的帮助和帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    抱歉、我之前的回复中的拼写错误是指 TPS51601A。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    实际上、您能否帮助提供两个器件之间的快速比较? 我仔细研究了 TPS51604、它提到它有一个转换输入电压范围(VIN):4.5V 至28V、而 TPS51601A 没有、但功能方框图看起来是一样的。  2之间是否有内部差异?

    TPS51604似乎是一款更新的器件、因此我很想知道这是否可能适用于我的设计。

    感谢对我所有问题的支持。

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    这两种器件的尺寸和 EC 规格不同。   

    此外、TPS51604-Q1符合汽车应用要求。  

    我认为您可以检查规格并选择适合您的应用的规格之一。  

    谢谢