This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:识别为未知器件

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839593/bq24297-recognize-as-unknown-device

器件型号:BQ24297

你(们)好

我们的产品使用 USB 端口或底座充电、用于充电的适配器仅分为两条线路:VCC 和 GND (无 USB 线路)。
我们始终希望使用快速充电模式。
但是、它可能被识别为未知状态。

我们根据以下链接修改了 DPDM_EN (REG07 [7])。

"DPDM_EN (REG07 [7])位可设置为强制进行输入电流检测。"


在某些情况下、测试检查会导致未知状态、在某些情况下可能不会。
如果您不能外出、您将输入强制照明命令、直至充电完成。
随着时间的推移、还有很多情况下您无法退出测试。
是否有办法加以改进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      您是否尝试过写入 IINLIM 寄存器(REG00[2:0])? 主机可以向 REG00[2:0]写入以更改输入电流限制。