This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:测得的 Vref 电压超出规格

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839911/tl431-q1-measured-vref-voltage-is-out-of-spec

器件型号:TL431-Q1

大家好、

我的客户使用 TL431A-Q1和比较器来监控电流。 TL431A-Q1的 Vref 范围为数据表中的2.47-2.52V。 但测量的 Vref 仅为2.43V。 下面是原理图、您可以帮助分析可能的原因吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    此问题包含客户信息。 我正在离线回答这个问题。 我将很快向您发送电子邮件。

    -Marcoo