This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:请帮助检查双路5Vin 和单路12Vout 的解决方案。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838416/lm3478-please-help-to-check-solutions-for-dual-5vin-and-single-12vout

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好、专家、

客户希望提高输入功率能力、 电源提供双路5V 电压输出、但他希望将电压从双路5V 转换为单路12V 输出。 和最大输出电流2.5A。

由于双5V 电源将处于不同的电源序列、因此5V 输入电压中的一个可能有一点延迟。

基于上述条件、您是否有适合客户的解决方案?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否尝试在两个5V 电源之间分配功耗? 还是一个电源只是备用电源?

    我还建议使用下一代 LM3478 LM5155。

    请随时直接与我联系。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    这是两个5V 电源、因为客户希望获得输入功率能力。

    因此客户需要:双5V/3A 输入,然后升压至12V/2.5A。

    LM5155适合这种情况吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    假设输入电压电源为或、LM5155将支持此功能。 这意味着较高的电压电源将为满载供电。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    不是输入电压电源、应用需要同时输入5V 电压。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    有关此应用程序、请直接与我联系。 由于输入电源是单独的、因此这会使设计变得相当复杂。

    谢谢、

    Garrett