This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121的隔离开关

Guru**** 2390360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838836/lm5121-disconnection-switch-of-lm5121

器件型号:LM5121

你(们)好

我的客户评估 LM5121。
此设备有断开开关。
我认为关闭此开关的值已设置。
是否有方法更改此值?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三、

    感谢您提出问题并使用 LM5121。

    客户希望将电流限制阈值改变多少? 这是一种增加电流感应放大器 CSB 桥臂上的压降的方法。 但是、这将改变所有电流限制阈值。 因此、这可能不适用于客户应用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    感谢你的答复。
    它们设置 Ilimit=6A、并且想要关闭隔离开关大约 是 Ilimit 的+10~20%。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    回顾这个问题、没有一种实际方法可以降低断路器阈值电压、同时影响所有其他电流限制电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett