This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:滤除纹波噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838314/tps23756-to-filter-ripple-noise

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23753

您好!

我看到 TPS23756的输出电压为5V 时、噪声约为100mV p-p、噪声频率为250kHz。

TI 如何建议使用 TPS23756的输出噪声滤波器?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    输出滤波器将取决于设计的拓扑和实现方式。 您能否为您的设计提供原理图?

    我可以说、250kHz 是初级 FET 的典型开关频率。 我尝试在观察到噪声时确定源、受扰对象和路径。 您能否确认 FET 的开关频率?

    此外、我想为您提供一些资源:

    本文介绍了采用 TPS23753的反激式设计。 其中涵盖了许多出色的设计公式和概念: http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    2.本文介绍了如何设计具有断续模式的有源钳位正向设计、该模式还包含许多设计公式和概念: http://www.ti.com/lit/an/slua535/slua535.pdf 

    本文介绍了直流/直流转换器设计、实现和布局方面的常见错误: https://www.ti.com/seclit/ml/slup384/slup384.pdf

    本文是我个人最喜欢的一篇文章、因为它在一个地方列出了很多常见问题/修复。  

    我知道我们正在共同开发另一个线程、因此请将您的原理图发布在其中一个线程中、然后我可以查看。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您对此主题是否有任何更新? 我们在将近一周内没有听到你的任何声音。 我将继续为您提供几天的在线研讨会。 如果您有更新、您可以随时在此处发布。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl