This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:输出噪声导致的系统重启

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838307/tps23756-system-reboot-result-from-output-noise

器件型号:TPS23756

大家好、

我使用 TPS23756作为从 PSE 到5V 的系统电源、但这会使系统重启。 您对以下预测是否有任何 IDEL?

1.系统在 TPS23756提供5V 电压时工作正常、但在 LAN 数据包转换后、系统重新启动。

2.如果系统5V 使用直流电源,则系统正常, LAN 数据包转换

3.如果使用10V DC 作为 TPS23756输入, 则系统正常, 可进行 LAN 数据包转换。 但它会在增加 TPS23756的输入电压时复位?

是什么造成了这种差异? 输入电压的差值仅为 VDS 的峰峰值。

请就这3个问题提供帮助

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:  

    感谢您的提问。 在我们开始之前、您能否为我澄清一些问题、以便我知道我们正在谈论相同的事情?

    1.当您说“LAN 数据包转换”时,您是否意味着以太网数据线正在接收数据,任何从无数据到数据的转换都意味着系统关闭?

    2."系统5V 的直流电源"是否意味着您移除 TPS23756 及其直流/直流功率级、并在输出端插入5V 电压以为系统供电?  
    或者、您是说您向功率级注入了5V 电压? 请您解释一下吗?

    3.如上所述、您是指向设计的功率级注入10V、还是使用10V 直流电为 TPS23756供电。

    此外、您将哪种拓扑与 TPS23756搭配使用?
    最后、我认为如果可以查看原理图、会有所帮助。 非常感谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您对此主题是否有任何更新? 我们在将近一周内没有听到你的任何声音。 我将继续为您提供几天的在线研讨会。 如果您有更新、您可以随时在此处发布。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl