This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:是否可以在没有12V 外部电源(用于启动)的情况下使用它?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2801, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839889/ucc25600-can-i-use-it-without-external-12v-supply-for-start

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC2801

我的空间不大。

就像我的旧转换器(Ucc2801或类似转换器):

只需将高值电阻器连接至400V -为 Vcc 电容器充电、然后在几毫秒内、该 Vcc 电容器为 UCC25600提供能量、然后偏置绕组开始。

可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC25600在软启动时需要高达1.5mA 的电流、而在 UCC2801情况下需要0.1mA 的电流。 如果使用电阻器启动此器件、则功率损耗将较高。 除非您接受这种高功率损耗、否则不建议采用电阻器启动方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 可快速回答。

    2mA 和400V =大约1W

    现在、糟糕的是、2W 电阻器将会工作、或者在生成 AUX 电压后断开该电阻器的其他一些技巧。

    再次选择 THX