This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16406Q3:无铅备选产品?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16406Q3, CSD17577Q3A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839847/csd16406q3-lead-free-alternative

器件型号:CSD16406Q3
主题中讨论的其他器件: CSD17577Q3A

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 CSD16406Q3、但我们发现该组件并非无铅组件。

质量数据库提到可能存在无铅替代组件。 请告诉我们我们可以选择哪个组件(REACH 合规且无引线)?

谢谢、致以诚挚的问候

Martin

器件材料/内容摘要的可打印版本快照:
** 无铅 或 绿色 环保替代 BGA 器件  
此 BGA 器件的无铅或绿色环保版本可能采用新的器件型号。 通常、器件的封装代码嵌入在器件型号中。 封装代码 Gxx、YEx (其中 x 可以是任何字母)、YE 和 WAS 将在转换为无铅和绿色环保时更改为新代码。 新代码为 Zxx、YZx、YZ 和 WAZ。 倒装芯片 BGA 器件可能还具有完全符合 RoHS 标准的 Cxx 版本(倒装芯片 BGA 器件的 Zxx 版本符合 RoHS 标准、但豁免)。 如需了解更多信息、请联系您的 TI 销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD16406Q3在外部不使用引线。 含焊料的引线在内部用于芯片连接。 这是功率 MOSFET 封装行业中的常见做法。 因此、该器件符合 RoHS 豁免标准、其 REACH 状态为"是"。 没有100%无铅的替代器件。 有关更多详细信息、请参阅此博客: e2e.ti.com/.../what-does-a-lead-free-power-mosfet-really-mean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复和详细信息!

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我的同事提醒我、我们有一个30V FET CSD17577Q3A、在相同的封装尺寸内具有相似的规格、即100%无铅。 请查看这是否适用于您的客户。