This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:EN 引脚的最大额定电压? (简化版原理图)

Guru**** 2392925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839815/tps54334-maximum-rated-voltage-of-the-en-pin-simplified-schematic

器件型号:TPS54334

大家好、我对 TPS54334数据表中使用的简化版原理图有疑问。

在原理图中、分压器 ( R1 = 221kOhm、R2 = 84.5kOhm) 连接到 EN 引脚、输入电压为4.2V 至24V。但是、输入电压为24V、 这将导致 EN 引脚上的电压大约为6.6V。 这高于数据表中提到的绝对最大额定电压6V。 这可能是数据表中的错误、还是由于其他原因而导致的错误?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       芯片内部有齐纳二极管、电压不能超过6V。

    肖恩