This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:3.3V 输出的热降额图

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839812/tps82085-thermal-derating-graph-of-3-3v-output

器件型号:TPS82085

您好!

当输出电压为1.2V 和2.6V 时、数据表中有热降额图。 我们希望看到 Vout = 3.3V 热降额图。

是否可以共享信息?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    为此、我将直接与您联系。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、
    Dorian