This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:电流限制

Guru**** 2516510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839676/tps2553d-current-limt

器件型号:TPS2553D

您好!

我对 TPS2553D 的电流限制有疑问。

如果用户将500mA 设置为电流限制、并且系统需要超过500mA 的电流、器件是否会输出500mA? 还是由于过流保护而关闭内部 FET?

此致、

Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件将相应地限制流向 IO 的电流和输出电压降。

    如果过流情况存在足够长的时间、内部 FET 将进行热循环(第14页)。

    有关详细信息、请参阅数据表第13页和第14页。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv