This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:在移除 Vin 但 Vout 仍然保持时、FLT 引脚的行为是什么?#39

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839756/tps25942a-what-s-the-flt-pin-behavior-when-remove-vin-but-vout-still-holded

器件型号:TPS25942A

大家好、关于该器件有两个问题。

FLT 引脚是否可以 通过上拉电阻连接到其他电源轨(不是 Vin 或 Vout 本身)? 我认为这会很好、但在这里只需再次确认即可。

2.当 Vin 突然移除但 Vout 被保持时、高电平或低电平 FLT 引脚的行为是什么? 在这种情况下、内部 MOSFET 是否传导为闭合? 是否有文档描述了连接到 FLT 引脚的内部 MOSFET 的不确定状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    1.是的、只要另一个电源轨电压在建议的18V 工作电压范围内、就可以将 FLT 引脚连接到另一个电源轨。

    2、当反向电压条件出现时、FLT/引脚将被置为有效。 请参阅数据表的第9.3.6节