This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:电感器类型

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837877/lm26420-inductor-type

器件型号:LM26420

你(们)好

在第22页中、我们将介绍如下所示。

。 在 LM26420使用的频率下运行时、最好使用基于铁氧体的电感器、以最大限度地降低磁芯损耗。

这意味着建议使用铁氧体类型的电感器。

是否可以使用金属芯类型?

我知道金属磁芯具有很小的电感值、但它可用于大电流应用。 它具有较高的磁芯损耗。 (RAC?)

如果我们使用金属芯类型、还有其他问题吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    我们根据器件的最佳性能推荐数据表中的电感器。  

    但是、客户可以根据自己的偏好自由选择其他电感器。 不过、他们需要检查实际性能是否满足其需求。 如果可能、我建议遵循建议或在评估阶段预先测试结果的性能、因为电感器特性将影响降压转换器性能。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。

    如果您需要进一步的帮助、对该帖子的任何回复都将重新打开该主题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta-San、

    谢谢、我很抱歉我的回复延迟了。

    请关闭此主题。

    此致、

    本志本