This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:最大输出电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837983/lm26420-max-output-capacitor

器件型号:LM26420

你(们)好

我们的客户询问我们您建议的最大输出电容器的容量。

在大多数情况下、最小输出电容器是根据最大纹波电感器电流计算得出的。

另一方面、最大值取决于环路特性。(当电容器增加时、转角频率会降低。) 它还会受到软启动时间的影响。

但是、数据表中没有任何地方提到该器件的环路特性。 那么,如果您有的话,您能给我们推荐的最大值吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、考虑的条件如下、

    VIN=5V、Vo1=1.2V/2A、VO2=3.3V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    虽然我更深入地探究您的请求、并检查我们是否为您的工作条件提供了最大输出电容规格、但我建议您查看器件数据表中的第8.2.1.2.4节"输出电容"(如果您尚未看到) 并检查这是否是您的起点。 此外、对于 Vo1、您可以按照 LM26420评估模块的建议开始使用。

    我将在内部进行进一步检查后再次与您进行讨论。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    您是否了解过我的上述建议? 由于我没有收到您的回复、我想知道您是否已经关闭了此帖子。 请提供简短的反馈。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta-San、

    谢谢、我很抱歉我的回复延迟了。

    这是对我们有用的建议。 请关闭此主题。 如果我收到客户的新问题、我将重新打开新主题。  

    此致、

    本志本