This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0:与 UCC3813-0的差值

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3813-0, UCC2813-0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838120/ucc2813-0-difference-from-ucc3813-0

器件型号:UCC2813-0
主题中讨论的其他器件:UCC3813-0

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 UCC3813DTR-0替换为 UCC2813DTR-0、

也可从 UCC3813DTR-1更改为 UCC2813DTR-1。

我尝试读出数据表、但以下内容不清楚。

很抱歉、这类问题会干扰您的工作、请提供您的建议。

1) 1) UCC3813DTR-0和 UCC2813DTR-0之间的区别是什么、

  UCC3813DTR-1和 UCC2813DTR-1?

2)我想知道对 UCC3813DTR-0和 UCC2813DTR-0应用了相同的过程、

  UCC3813DTR-1和 UCC2813DTR-1?

3) 3)如果您有疑虑或意见突出、请提供建议

   UCC3813至 UCC2813的替代产品。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.Sakai、您好!

    这些器件之间的唯一差异是温度额定值。

    数据表的第7.5节显示了这一点:

    UCC3813-0的温度范围为0至70C、UCC2813-0的温度范围为-40°C 至85°C

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San。  

    非常感谢您的回复。  

    我想再次确认。

    我想知道 UCC3813-x 和 UCC2813-x 使用相同的 BiCMOS 工艺吗?

    很抱歉询问此类问题、因为客户的内部授权

    如果相同、则会简化新器件的设计。  

    请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    是的、UCC3813-x 和 UCC2813-x 采用相同的制造工艺。

    唯一的差异是额定温度范围。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San。  

    感谢您提供的所有宝贵信息。  

    关于测试过程、我想知道 UCC2813-x 和 UCC3813-x 的测试情况  

    完全分离?  

    或者测试的基础是 UCC3813-x、因此添加了额外的测试(例如筛查)  

    适用于宽温度范围保证产品的 UCC2813-x?  

    很抱歉反复干扰您的工作。 客户的问题将在最后一个问题。  

    请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    这些测试是相同的、并在数据表的表格中进行了详细说明。 器件之间没有额外的筛选或额外的测试。

    唯一的差异是测试部件的温度范围。

    此致

    John