This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:对于太阳能供电物联网应用的电池充电器 IC 有疑问

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839171/bq24210-doubt-about-a-battery-charger-ic-for-a-solar-powered-iot-application

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:BQ25505

您好!

我需要一个用于物联网应用的太阳能锂聚合物/锂离子电池充电器。 以前我使用的是 BQ25505、但充电器的功率要求增加到了1.7W。 BQ25505可处理最大0.5W 的功率。 这就是我最想使用 BQ24210的原因。 但我有一些疑问:

  1. 如果我在多云的日子使用2W、5V 的太阳能电池、电流消耗会降至低于3.5V 的值、建议的最低工作条件。 这是否意味着在这种情况下 IC 无法充电?
  2. 我了解用于提高能量提取效率的 MPPT (最大功率点跟踪)。 但该 IC 使用数据表中称为 DPM (动态电源管理)的器件、而不是 MPPT。 据我了解、这只是高阻抗源压降的限制、而不考虑提高能量提取效率。 对吗?
  3. 我将使用电池为电路的其余部分供电、但 BQ24210具有负载模式、可使用电池从输入端供电。 根据我的理解、如果没有为电池充电的输入电源、CI 将自动进入此模式、并且具有高达80uA 的静态电流。 是否有办法避免这种消耗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    1.正确的做法是、当器件电压低于3.5V 时、充电将停止  

    2.此器件上的 DPM 通过降低输入电流来防止输入电压源崩溃。

    3.遗憾的是,在负载模式下无法避免80uA 的静态电流。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ricardo! 很棒的餐厅!