This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:最大 LED#39的正向电压

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839414/tlc59283-max-forward-voltage-of-led-s

器件型号:TLC59283

我们计划使用 TLC59283来驱动16个单独的 LED。

TLC59283和 LED 的电源电压为3、3V (LED 阳极)。

最大值是多少 在这种情况下允许 LED 的正向电压?

内部 MOSFET 的压降有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      LED 电源电压:高达10V。内部 MOSFET 的压降为(VLED-VF)、其中 VF 为 LED 的正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈先生、您好!

    感谢您的回复。

    正如我在上面提到的、在我们的设计中、VLED 为3、3V。 能否选择 Vf = 3、3V @5mA 的 LED? 我认为这是不可能的、因为驱动器内部存在压降。 但我在数据表中找不到有关器件内部压降的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      你是对的。 您可以参阅数据表中有关器件内部压降的图13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好工程师、

        还有其他问题吗?