This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:设置输入电流限制时出现问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837255/bq24193-issues-with-setting-the-input-current-limit

器件型号:BQ24193

您好!

我已经 使用 I2C 通信测试了 BQ24193 IC、我想将输入电流限制增加到最大值3A。 按照数据表、我将 REG00中的0-2位设置为1、但我未成功。 ILIM 引脚被拉低至 GND、但我的电源仅在高于7V 时输出150mA、在5.5V 至6.5V 之间输出200-300mA。 我只是想看看我是否遗漏了一些东西、因为我相信我按照数据表做了所有事情。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG00:0x37

    REG01:0x1b

    REG02:0x60

    REG03:0x11

    REG04:0xB2

    REG05:0x9A

    REG06:0x03

    REG07:0x4B

    VBUS:5V - 15V

    VBAT:设置为在4.2V 时充电

    IBAT:设置为输出2048mA 电流、但由于输入电流受限、仅输出200mA 电流。

    VSYS:未连接负载。

    ISYS:未连接负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 REG08 - REG0A 的值、因为 IC 已从我的测试电路中移除。 我计划使用新 IC 重新测试电路、以防出于某种原因、我之前测试的 IC 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 该线程现在被视为已关闭。 请在将来启动新主题、如果需要进一步的帮助、请参阅此主题。

     

    谢谢、

    宁。