This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:Tps61500输入电流问题

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839506/tps61500-tps61500-input-current-problem

器件型号:TPS61500

尊敬的 TI 团队:

     Tps61500输入12V、EN 引脚输入波形:3.3V、10%占空比、200Hz PWM

1、则客户发现一个故障器件 TPS61500输入电流为0.053A

正常部件 TPS61500输入电流为0.032A。 只有70件中的一个部分发现了这个问题。

2、如果使用、则将输入电压12V 更改为8V 或9V 或10V 或10.5V。

将出现故障的 TPS61500输入电流下拉列表更改为0.037A、与其他器件相同

 

3、我们测试显示屏幕的失败 tps61500输出为12.99V、正常 TPS61500输出为13.4V。 已使用相同的显示屏幕进行测试。

 

问题:

 

输入电流差是否由 IC 最小占空比引起?

 

还是其他问题、或者 IC 是否已损坏?

 

SCH


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

      原理图从我的角度来看还可以、我认为器件可能由于某种原因而损坏。

    此致

    肖恩