This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:从 EN 到 VOUT 上升开始的时间

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838956/tps7a47-q1-time-from-en-to-start-of-vout-rising

器件型号:TPS7A47-Q1

您好!

MU 客户使用从 Vin=6V 到 Vout=4.5V 的 TPS7A4701-Q1并检查了输出时序。  请您发表您的意见吗?

他们检查了输出、发现从 EN=1开始 Vout 上升大约需要3ms。  他们希望知道-40°C 至125°C 温度范围内的最小/最大值。  请您发表您的意见吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

      抱歉。 我深入研究了存档、在这个 EN 到 Vout 时序测试中没有发现任何内容。 这对于应用而言至关重要吗?  

    此致、
    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianti、

    感谢您检查测试结果。  是的、我的客户需要软件开发的信息。  实际上、我的客户的测量结果大约为3ms、但他们希望知道最小值/最大值

    我知道没有这方面的规格。   它不一定是准确的、您也不必保证、但您是否可以提供粗略的数字?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

      请参阅随附的 zip 文件、其中包含 温度范围内的 En-to Vout 时序。 每个文件名描述了测试条件。 它使用的是 TPS7A47xxEVM-094评估模块。(http://www.ti.com/lit/ug/slvu741a/slvu741a.pdf

    总之:

     EN 至 Vout 时序@20C:大约至3ms

     EN 至 Vout 时序@125C:大约2ms

     EN 至 Vout 时序@-40C: 大约1ms

    这仅基于一个单元、因此我可能给出的数字为 min=0.5ms、max=5ms。

     e2e.ti.com/.../tps7a47_5F00_En_5F00_to_5F00_Vout_5F00_timing_5F00_over_5F00_temp.zip

    此致、

    Chibto