This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:项目解决方案选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835564/lm5176-project-solution-selection

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5170

你(们)好

我的项目详细信息如下:
输入:12V-32V、输出:48V 30A

LM5176是否支持该项目?  欢迎您提出建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢 您的参与。  答案是否定的、因为这是1.5kW、LM5176驱动器无法驱动处理1.5W 功率所需的 FET。  每个 LM5176可支持高达300W 的功率、您需要6相。

    我们有一个支持如此高功率的器件:LM5170。  每个 Lm5170为两相。 您可以分三或四个阶段执行此操作。  请订购2个 LM5170 EVM、并将其配置为3相或4相升压模式、您可以进行快速评估。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复       、您说过 LM5176驱动器无法驱动1.5W 处理功率所需的 FET、如果我添加 UCC27XXX 等栅极驱动器、LM5176便能支持这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    除非外部驱动器可以有自己的偏置电源、否则我们不建议将 LM5176与外部驱动器搭配使用。

    谢谢、

    Youhao