This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 能否支持500kHz 运行频率?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839518/iso5852s-can-iso5852s-support-500khz-operation

器件型号:ISO5852S

你(们)好

ISO5852S 能否支持500kHz 运行频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、这可能取决于您的工作条件。 请参阅 ISO5852S 数据表 第10.2.2.9节。 您可以使用此处的公式计算驱动器的功率耗散、使其保持在驱动器的安全工作限制范围内。 您将需要了解您的驱动参数、包括电压轨、电源开关栅极电荷和外部栅极电阻器。

    此致、

    Audrey