请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 你(们)好
ISO5852S 能否支持500kHz 运行频率?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
是的、这可能取决于您的工作条件。 请参阅 ISO5852S 数据表 第10.2.2.9节。 您可以使用此处的公式计算驱动器的功率耗散、使其保持在驱动器的安全工作限制范围内。 您将需要了解您的驱动参数、包括电压轨、电源开关栅极电荷和外部栅极电阻器。
此致、
Audrey