This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC25640X 过流保护或电路保护

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839524/ucc256403-ucc25640x-overcurrent-protection-or-circuit-protection

器件型号:UCC256403

您好的团队:

我想使用 UCC256403/404 设计 的交流/直流电源,当输出 过流保护或短路保护时, 我不需要 自动恢复,而我需要锁存(重新接通输入 电压,恢复 输出 ),这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。 可以使用外部电路实现锁存保护功能。 以下是锁存 OVP 的示例

    当 VOUT 升高到足以使齐纳二极管导通的水平时、电流将流经光耦合器并导通 NPN。 NPN 将 PNP 的基极拉低、从而导通 PNP。 这会进一步偏置 NPN 并使 NPN 保持导通状态、并将 BLK 拉至低电平。 电路硅控整流器将保持导通状态、直到 VCC 被回收。 通过使用馈送到比较器的电流感应放大器(比较器的输出连接到阳极光耦合器)、OCP 可使用类似的电路。 当比较器输出变为高电平时、光耦合器将接合 SCR 并锁存 LLC 转换器。

    如需参考、请查看 Robert Kollman 发表的关于使用 SCR 进行锁存保护电路的文章:https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=183&doc_id=1279006#

    此致、

    本·洛夫