请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 您好、先生、
是否可以使用2.2K NTC (NTCS0603E3222FMT) 进行设计?
VREGN=5V、RT1/RT2= 665R/ 2.32KR (应在0~60°C 时)、但它将在45°C 时提供保护。
此致、
Driscoll
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
是否可以使用2.2K NTC (NTCS0603E3222FMT) 进行设计?
VREGN=5V、RT1/RT2= 665R/ 2.32KR (应在0~60°C 时)、但它将在45°C 时提供保护。
此致、
Driscoll
Driscoll、
是的、可以使用其他 NTC 热敏电阻。 您可以 修改 bq24190计算工具 以与您自己的 NTC 热敏电阻配合使用。
谢谢、
宁。