This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:2.2K NTC (NTCS0603E3222FMT)

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839433/bq24295-2-2k-ntc-ntcs0603e3222fmt

器件型号:BQ24295

您好、先生、

是否可以使用2.2K NTC (NTCS0603E3222FMT) 进行设计?

VREGN=5V、RT1/RT2= 665R/ 2.32KR (应在0~60°C 时)、但它将在45°C 时提供保护。

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll、

    是的、可以使用其他 NTC 热敏电阻。 您可以 修改 bq24190计算工具 以与您自己的 NTC 热敏电阻配合使用。

    谢谢、

    宁。