This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 NTC 相关问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837986/bq76940-bq76940-ntc-related-question

器件型号:BQ76940

大家好、

我在12节电池中遇到了一个有趣的 BQ76940问题、希望得到您的帮助。  

首先、我使用电阻分压器(4.7k Ω)板作为12节电池。 但是、当我打开 NTC 功能(TEMP_SEL)时、我发现采样的电池电压不稳定。 当我关闭 NTC 时、采样的电池电压是稳定的。  

然后、我尝试将分压器电阻更改为1k Ω、我发现采样的电池电压仍然不稳定、但 当我打开 NTC 时、情况会变得更好。  

然后、我尝试使用实际的电池、我发现当我打开 NTC 时、采样的电池电量是稳定的。  

您对此 现象有什么意见吗? NTC 功能是否会消耗大量电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    EVM 将200欧姆电阻器用于电池仿真器电阻分压器、并且仅在按下引导按钮时将 TS1引脚连接到电池1。 在您的电路板上、TS1引脚是否始终连接到 CELL1? 如果是、这可能会导致电流流经滤波电阻器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    否 客户仅使用 TS3。 TS1和 TS2通过10k Ω 电阻接地。

    NTC 功能启用后是否会消耗大量电流?

    如果客户想在此处使用1个 NTC、建议使用什么 sch。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    每2秒进行一次温度测量。 在室温下、电源引脚上的负载可变化+/- 165uA = 3.3V/(10k + 10k)标称值。  

    温度传感器的建议原理图遵循数据表图14。 但是、也可以并联使用小型滤波电容器(请参阅 TI 参考设计以了解示例)。 如果没有外部温度传感器、则不应使用电容器-它可能会导致器件启动问题。

    此致、

    Matt