This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:精度计算和性能分析

Guru**** 2512085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837859/tps53622-accuracy-calculation-and-performance-analysis

器件型号:TPS53622

您好!

请帮助提供工件、以计算该器件 TPS53622A 的精度和性能分析方面。 我们了解 DAC 具有5mV 分辨率、但如何使用输出电压来证明我们的设计合理、因为它基于可变 SVID。 请建议您的输入。

谢谢、

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    VOUT 将由 TPS53622A 控制、并按照 SVID 对 DAC 进行的更改进行操作。 只要远程感应点正确连接到 CPU 插座、您就无需担心精度问题。 此外、该要求通常还附带交流规格、只要输出电压处于交流+直流容差范围内、就可以满足要求。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有4个 SVID 电压、SoC 的 SENSE 引脚只有2个通道。 为了证明我们的设计合理、我们尝试在各个方面都保持准确。 由于 TPS53622A 中的 DAC 具有5mV 的分辨率、并且考虑到误差、精度和容差、我们可能必须展示计算结果。我们的设计是否有任何需要考虑的地方。

    此外、我们是否有 DAC 的传递函数也会有所帮助。

    此致、

    Vikas G.

    UTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    对于不需要将遥感连接到 SoC 的应用、您仍然可以将遥感引脚连接到靠近 SoC 的负载、以补偿从电感器到 SoC 的 IR 压降。

    谢谢。

    Chasel