This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找多节镍镉电池/镍氢电池充电器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24600, BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837611/looking-for-a-multi-cell-nicd-nimh-charger

主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ24600BQ24703

正在寻找 一款镍镉电池/镍氢电池智能充电器(主要是镍氢电池)来为20节串联电池和2节并联电池组(2S2P)充电。

输入28V/I 最大3A

我们有什么东西可以满足这些需求吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    镍氢充电器的充电电压似乎高于电池的0.5C、因此不能选择通过安全计时器终止。

    我们唯一拥有的专用镍氢电池充电器是 BQ2000系列。  它可以执行建议的镍氢终端(dV/dt 或 dT/dt)。  借助额外的电平转换组件、它可以在高达28V 的输入电压下运行。   

    唯一具有28V 输入能力的电池充电器是 BQ24600独立系列和 BQ24703 I2C 控制型充电器。  这些是锂离子充电器、因此无法执行推荐的镍氢电池端接方法(dV/dt 或 dT/dt)。  

    是否有主机处理器和 ADC 可以进行测量以执行终端?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我在7天内没有听到您的声音、因此我将结束这一话题。  如果未锁定或发布新主题、请随时重新打开。

    此致、

    Jeff