This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 的最大 ISYS 输出电流是多少?

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836737/bq25890h-what-is-the-maximum-isys-output-current-of-bq25890h

器件型号:BQ25890H

您好!

我有两个问题:

1) 1) BQ25890H 的最大 ISYS 输出电流是多少? 数据表显示"ISYS 输出电流(SW) 5A"。  

2) 2)我想在不访问 I2C 寄存器的情况下设置输入电流限制3.25A 如何操作?  

Jebin Satheesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    对于1、是、假设输入功率足够高、最大 ISYS (=系统电流+电池充电电流)为5A。  请注意、由于效率限制、仅使用5V、3.25A 输入时、IC 无法实现4.2V、5A 输出。

    关于2、如果您将 D+=D-短接并将 ILIM 引脚短接至地、则输入电流限制寄存器设置将为3.25A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      感谢重播。 将检查并更新您的信息。

    Jebin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    我在7天内没有听到您的声音、因此我将结束这一话题。  如果未锁定或发布新主题、请随时重新打开。

    此致、

    Jeff