This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:出现多个故障

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839429/bq76920-malfunctioning-with-several-issues

器件型号:BQ76920

您好!

我正在尝试使用 bq76920 (06)来监控3S LiFePo4电池组的设计上的几个问题。 第一个 odity、ADCGAIN1/2的读数在整个功率周期内不一致。 其次、OVRD_ALERT 始终置1、无法复位、而 ADC_ENABLE 始终读取"0"、尽管置1 (ADC 仍可正常工作)。 接下来、电池电压读数非常奇怪、似乎被一节电池"移位"、即电池1的电压被报告在电池2上、依此类推、而电池1的报告电压大约为标称电池电压的三分之一。 下面是一个示例读数(转换后以 mV 为单位):[1] 974、[2] 3270、[3] 3068、[4] 1、[5] 12、 [6] 3064、[7..15] 1 (其中"1"为 ADC_OFFSET)。

一些注意事项:
-警报引脚已从控制器物理上断开、并通过470pF + 470K 下拉电阻器进行滤波。
-一个2.2uF 的旁路电容器已被添加到 REGOUT 中
-在三个不同的电路板上观察到相同的行为
-已 检查电路板是否存在焊接问题

下面摘录了原理图- bq 连接到 MSP430 (由备用 LDO 供电)并驱动放电路径的高侧电源开关(未实现充电路径)。

有什么建议和帮助找到(巨人?) 罪犯受到高度欢迎、我们目前陷入困境。
此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    CAP1的最小建议电容值为1uF、是典型组件、与所示的0.1uF 相比。 我不知道这是否会导致您看到的问题。  REGOUT 在内部用于通信接口、并且必须有一个您表示已安装的电容器。  REGSRC 还必须有一个电容器、建议的最小值为1uF、并且元件的典型值为。   

    您可以查看 I2C 线路来确认边沿是否正常、原理图剪辑中未显示上拉电阻、但必须存在、否则总线将无法正常工作。  此外、检查时钟速度、BQ76920最大时钟频率为100kHz。  一位最近的用户报告了使用较快时钟时增益值不一致。   

    您可以使用示波器检查 ALERT 引脚、以查看清除命令是否有效。  470pF 470k 下拉电阻具有大约250us 的时间常数、当引脚检查输入时、引脚上的较长时间常数可以使其保持高电平、您可能会看到它再次驱动为高电平。  在调试中还应注意、如果 CC 被设定为连续、警报将被设定为每250ms 周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!
    I2C 频率远高于100kHz、将其恢复到可解决所有问题的范围内。
    非常感谢您的及时和有价值的回复-几乎肯定我错过了一些非常大的东西... :-)