This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电芯电压读数问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839537/bq76940-bq76940-cell-voltage-reading-issue

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队:

我们在14S 电池充电器产品中使用 BQ76940 (以下是供您参考的原理图)。 我们注意到、在电池5放电时、电池6的电压读数比实际电池额定电压高0.2V。 当 Cell -10正在放电时、Cell 11电压读数上也会出现同样的问题。 其余电池的电压读数正确。 您能否指出电路中可能出现的问题、这会影响电池电压的正确读数?  

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为问题可能出在二极管 D73和 D74。 这些不应是电路的一部分。 我建议删除这些内容。 我还认为通过 D70连接到+60V 是危险的、因为不同的电压被驱动到 BAT 引脚。

    此致、

    Matt