This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:通过主机启用/禁用充电

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839099/bq40z80-charging-enabling-disabling-from-host

器件型号:BQ40Z80

尽管电池组端子上连接了充电电压、是否可以禁用/禁止充电、以及建议采用什么方法? 是否有需要从 MCU 访问以控制它的寄存器/地址、以及哪个寄存器/地址?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    除非触发了保护功能、否则如果 FET 由监测计控制、则无法执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ManufacturerAccess() 0x0022 FET Control 命令的内容,

    主机是否可以发送该消息以启用禁用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    我们不建议在监测计控制 FET 时发送命令。 但是、如果您选择、您可以 这么做。