This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:使用 ADC 持续更新时 DPM 不工作

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838981/bq25703a-dpm-not-working-when-using-adc-continuous-update

器件型号:BQ25703A

DPM 与以连续更新模式运行的 ADC 之间是否存在某种连接? 我正在使用一个设计、其中 DPM 在单次触发模式下工作正常、但在连续更新模式下不工作。 如果使用持续更新、即使输入电压降至设定值(0B/0Ah)以下、DPM 也不会做出反应。

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha:
       

       您说得对、我们正在使用一个集成 ADC、因此如果它占用了其他通道信号、则 DPM 无法感测电压、因此它不再有效。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    25703A 中是否有任何其他受 ADC 连续模式影响的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha:
       

       没有其他影响。 顺便说一下、仅当您重新连接交流适配器时、VINDPM 错误才存在、如果在 ADC 持续运行期间未重新插入交流适配器、则问题将存在。  

    此致

    三国