This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:TPD8F003存在问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8F003, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839128/tpd8f003-issue-with-tpd8f003

器件型号:TPD8F003
主题中讨论的其他器件: AM5728

我们使用 TPD8F003 IC 进行 EMI 滤波。 因此、我们将 Sitara 处理器 AM5728 GPIO 之间的 IC 连接到该 IC、并且该 EMI 滤波器的输出连接到 LED 以实现闪烁。 我们使用了共阳极 LED、并使该 GPIO 变为高电平以关闭 LED。 但我们无法关闭。  我们在 EMI 滤波器的输出端获得1.6V 的电压。 但是、当我们移除该滤波器并检查电压时、我们将获得3.3V 电压。 如何解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解、您将通过 GPIO 为 LED 供电、并将滤波器置于中间位置。

    这意味着您有100欧姆的 LED 串联电阻。 我会假设电压在 EMI 滤波器内的电阻器上下降。