This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:COMP 引脚的钳位电压是多少?

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839328/tps54335a-what-s-the-clamp-voltage-of-comp-pin

器件型号:TPS54335A

您好!

我在数据表中找不到 COMP 引脚的钳位电压。

此外、对于过流保护、  

此外、如果一个输出过载条件(由 COMP 引脚电压测量)出现的时间超过断续等待时间(被设定为512个开关周期)、此器件在16384个周期的断续时间后关闭并重新启动。

这是否意味着、如果 COMP 引脚达到最大电压超过512个周期、器件将会自动切断与恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您可以参考电流限制值。

    对于问题 “这是否意味着 COMP 引脚在超过512个周期的时间内达到最大电压,设备将会自动切断?”,是的,它是正确的。

    肖恩