This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:EMI 在70MHz 时失败

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837849/lm5141-emi-failed-at-70mhz

器件型号:LM5141

大家好、

我们正在针对 CISPR25 5级测试 EVM、但在68~71MHz (超过5dB)时仍然失败

是否有任何改进方法?

(我们已经尝试过栅极驱动器电阻为15欧姆、开关节点处的缓冲器)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否启用频率抖动功能?

    您是否参考了 LM5141 EVM 的电路和布局设计? 尤其是输入 EMI 滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否添加了输入 EMI 滤波器并改善了 EMI 结果?