Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2375 您好!
TPS2375x 系列有何区别? 谢谢、您能为我提供比较表
我的客户需要25W PD、输出隔离式5V/4.5A、追求高效率和良好的 EMI。 哪一个是最佳选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。
从较高层次看、 由于采用单栅极驱动、TPS23751 和 TPS23752 仅用于反激式。 TPS23752 具有支持绿色模式的附加引脚。 TPS23754 和 TPS23756 具有2个栅极驱动器、支持使用同步整流器进行有源钳位正向或反激式转换。 TPS23756 具有较低的 UVLO、因此它可以支持12V 适配器 OR-ing、而 TPS23754 只能执行24V 适配器 OR-ing。
对于隔离式25W 5V/4.5A 设计、我建议您查看使用 TPS23754的 PMP5818。 您可以在线找到原理图、BOM 和测试报告。 请随意查看、并告诉我此设计是否不符合您的要求。
感谢您关注德州仪器 PoE 产品。
此致、
Brett Colteaux