This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951关闭延迟时间

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838729/ucc28951-ucc28951-turn-off-delay-time

器件型号:UCC28951

当 UCC28951引脚5 SS/EN 低于0.55V 关断阈值时、 关闭 PWM 栅极控制信号的传播延迟时间(最大值)是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请让我们来看看您有关传播延迟的问题、然后返回给您。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 EN 通过阈值时、OUTx 脉冲立即异步停止。 传播延迟将小于1us

    这不是测量参数。 请注意、我在没有 SS 电容器的情况下拍摄了下图。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。 (如果下面没有图片、请告知我)

    此致
    Colin