This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P 概念检查和布局问题

Guru**** 2512835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839056/tps61236p-tps61236p-concept-review-and-layout-question

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61022

你(们)好 附件是我提出的使用 TPS61236P 的5V 输出升压转换器概念。 有人能帮您回顾一下吗? 在此应用中、升压转换器可通过开关打开。 此开关连接可以跳线连接、因此当电池插入转换器时、转换器将自动通电。 此外、我还放置了一个47uF 电解电容器、以帮助减少由于电池连接线中的电感而导致的输入振铃。 通常建议使用什么值? 我不喜欢1Mohm 电阻值、因为它的值很高、所以与数据表中的应用手册相比、我的电阻显著降低。

对于布局、在数据表中、AGND 连接到 PGND、但在 PCB 布局建议中、它们未连接(为了隔离 PGND 的高频噪声、似乎是这样)。 AGND 是否应连接到 PGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是2.7-4.2V 电池输入、5V/2.4A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记附上概念方框图。 我还想通过模块的输出连接器在 VOUT 上添加0.1uF 和1uF 电容器。

    根据我在最坏情况下的计算结果、我想使用的电感值为3.3uH/10A、并将输入峰值电流限制在6.5A 以下(数据表中的最小 ISW 电流限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    我已与支持此器件的同事取得联系。 他们现在已离开办公室、但下周将回来。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AShiftul、

    TPS61022也是您的应用的理想选择。 您可以考虑它。

    降低输入振铃的输入电解电容值取决于输入导线长度和寄生电感。 如果输入线不是很长、那么47uF 就足够了。

    AGND 和 PGND 应连接在一起、靠近 IC 以设置参考点。 感谢您的查找。

    其他器件看起来不错。