请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041 指定的 Vin 范围为15V 至100V、但数据表暗示、用户通过一些额外的设计、Vin 可以小于此值(请参阅"高压稳压器"部分)。
在我的应用中、输入电压低至10.5V。
您能不能建议使用输入电压= 10.5V 的 LM5041?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.