This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196

Guru**** 2602775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835366/tps61196-tps61196

器件型号:TPS61196

您好、先生、

 我们的客户对 LED 驱动器解决方案进行了两个小组调查、

我们正在推广 TPS61196、但面板 B If=480mA 超过规格。

如果面板 A 使用 TPS61196、此解决方案是否正常?

您能否与我分享板块 B TI 为我提供的建议解决方案?  

Hugo

A 组
项目 符号 最小 典型值 最大 和功能 条件
正向电压 变频 50.4. 54.9. 59.4. 如果= 240mA
亮度 LV 215. CD/㎡
LED 数量 - 72.
18系列4并联
-
连接模式 P 串联和并联   - -
B 小组
项目 符号 最小 典型值 最大 和功能 条件
正向电压 变频 28. 31. 34 IF = 480mA
亮度 LV 900 1000 CD/㎡
LED 数量 - 60
10系列6并联
-
连接模式 P 串联和并联   - -

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

       对于 TPS61196、由于您有六个通道、因此每通道不能支持480mA。 但您可以使用两个 TPS61196部件并将三个 IFB 通道组合在一起以支持480mA 电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我是否可以与您再次核对、原理图与下图类似?

    或者、您是否有参考设计可以分享给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

       请参阅您的设计的数据表、您需要为每个使用的通道添加10Mohm 电阻器。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户面板规格如下、 A 和 K 位于面板连接器上。

    我们看到 TI 演示板参考设计,对于此应用,只需一个通道即可支持此面板? 对吧?

    另一个通道是 IFB 引脚27k 至 GND、用于 禁用右侧的功能?

    PWM 引脚设置如何? 短 接在一起还是悬空?

    A 组
    项目 符号 最小 典型值 最大 和功能 条件
    正向电压 变频 50.4. 54.9. 59.4. 如果= 240mA
    亮度 LV 215. CD/㎡
    LED 数量 - 72.
    18系列4并联
    -
    连接模式 P 串联和并联   - -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       对于此规格、我建议同时使用两个通道来驱动240mA、每个通道支持120mA。 您需要将 PWM1/2连接在一起以提供相同的 PWM 信号。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢

    Hugo